结果:找到"CAN DMA TFT",相关内容28条
  • MCP2515国产替代兼容方案TH2515完全PIN对PIN支持spi通信的CAN总线控制芯片
  • TH2515(mcp2515)是一款独立控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)协议控制器,完全支持CANV2.0B技术规范。该器件能发送和接收标准和扩展数据顿以及远程帧。可以提供样品测试139022+8970兼容MCP2515自带的两个验收屏蔽寄存器和六个验收滤波寄存器可以过滤掉不想要的报文,因此减少了主单片机(MCU)的开销。TH2515与MCU的连接是通过业界标准串行外设接口(SearialPeripheralInterface,SPI)来实现的。在电动车,汽车和电动车充电桩上起到了检测维修的关键作用。特性完全支持CANV2.0B技术规范,通讯速率为1Mb/...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: can MCP2515 发帖人:未来可期2021 发帖时间:2024-04-09 11:48:00
  • CAN通信的高层协议CANWeb现场总线源程序及介绍
  • CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量;1.概述:CANWeb现场总线结合CAN总线、以太网的优点,用于替代RS485通信,CANWeb节点价格与RS485类似,但驱动节点的数量、通信速度、距离、可靠性大大加强,并可Web监控调试节点,CANWeb总线为双绞线串接通信,布线、接口成本低,总线可选冗余,支持以太网Modbus、支持云Modbus功能,可方便通过互联网与固定IP云服务器双向实时通信,契合当下流行的“物联网”、“云计算”概念。2.CANWebGD32F30xRC开发板介...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CAN CAN通信 现场总线 发帖人:CANWeb赵工 发帖时间:2023-12-27 17:44:00
  • 立创梁山派GD32F470ZGT6--使用DMA实现多通道ADC采集
  • 测试发现ADC的引脚配置为浮空之后,如果没有接入东西,其读取的ADC值是不确定的,所以在测试的时候,一定要把对应的电压接入ADC引脚,测量的值才是准确的。如果单独使用ADC多通道,会有通道错乱的问题,实际查看数据手册,发现ADC采集完的规则组数据只保存在一个16位的寄存器中,如果没有及时取出数据,就会被后面的数据覆盖,导致数据错误,或者数据的通道错乱,比如通道1的数据跑到通道2。所以使用直接使用DMA将采集完成的数据给搬运出去,这样就没有数据错乱问题。上代码。adc.c#include"adc.h"/***********************采样次数30ADC通道4***********...
  • 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派 GD32F4 ADC DMA 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-15 19:43:00
  • STC32G12K128双CAN,DMA支持,汽车电子、物联网、医疗等看过来
  • STC32G12K128:32位除,16位除,端口的位操作,2组CANUSB,FLASH128K,SRAM12K,32位8051,高精准12位ADC,DMA支持(TFT彩屏,ADC,4组串口,SPI,I2C)汽车电子、物联网、智慧医疗,还有哪些行业需要用到双can的,欢迎回帖交流STC32G12K128单片机手册,5/31:STC32G12K128.pdfSTC32G库函数第三版,4/13:STC32G-SOFTWARE-LIB-库函数20220413.zipSTC32G实验箱演示程序,2022/5/27:STC32G-DEMO-CODE-20220527.zip
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CAN DMA TFT 发帖人:lucky77 发帖时间:2022-06-02 14:09:00
  • 1.28寸圆形液晶显示模组Arduino驱动代码
  • 把从立创商城中购买的1.28寸圆形液晶显示模组(品牌GPO)按以下步骤执行:VCC:2.8V-3.3V接口:MCU8位RGB56521Pin插接式对应连接器:广濑FH26-21S-0.3SHW(05)①把文件夹内的库文件拷贝到Arduino的库文件路径:Windows系统的C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries内,库文件不能更改文件名及里面的代码②按如下定义接线//接线图背光LEDK接GND,VCC接3.3V,GND接地#defineGPO_CS16#defineGPO_RST4#defineGPO_DCX15#defineGPO...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 Arduino TFT驱动代码 发帖人:rjchunqiu 发帖时间:2021-10-22 14:39:00
  • 0.96寸液晶显示模组Arduino驱动代码
  • 把从立创商城购买的0.96寸液晶显示模组(品牌GPO)按以下步骤执行:VCC:2.8V-3.3V接口:SPI4LineRGB56513Pin焊盘:宽0.4间距0.7长1.7mm焊接式①把文件夹内的库文件拷贝到Arduino的库文件路径:Windows系统的C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries内,库文件不能更改文件名及里面的代码②按如下定义接线//接线图背光LEDK接GND,VCC接3.3V,GND接地#defineGPO_SDA15#defineGPO_SCL2#defineGPO_RST4#defineGPO_CS16#def...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 Arduino TFT驱动代码 发帖人:rjchunqiu 发帖时间:2021-10-22 14:35:00
  • 用MCP2515做can总线
  • 我用立创做的原理图,然后转成PCB制作打样。出现的问题是:arduno程序中,对CAN的初始化是成功的,但是用周立功的CAN总线分析仪,找不到CAN数据。大家能帮我看看什么问题吗?谢谢!
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: mcp2515 can arduino 发帖人:youga 发帖时间:2020-04-21 16:51:00
  • 国产首家隔离CAN收发器IS3050替换ISO1050ADM3052
  • 国内首款隔离式CAN收发器——川土微电子近日,国内一流射频和模拟芯片设计公司上海川土微电子有限公司率先推出了一款集成电容隔离技术的CAN收发器。特性方面该隔离器具有高隔离耐压,低环路延时,限流、过压和接地损耗保护(–40V至40V)以及热关断功能,可防止输出短路,共模电压范围为–12V至12V等突出特性。封装工艺川土微电子有SOIC-8WB和SOIC-16WB两种封装供客户选择,此器件采用片上二氧化硅(SiO2)电容作为隔离层,在CAN协议控制器和物理层总线之间创建一个完全隔离的接口,与隔离电源一起使用,可隔绝噪声和干扰并防止损坏敏感电路,提高系统可靠性及降低成本。行业应用该产品广泛应用于C...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: CAN 隔离 发帖人:大锋1234 发帖时间:2019-10-28 20:58:00
  • 为什么CAN能取代RS485?CAN和RS485的PK
  • 本文来源自:ZLG致远电子近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,本文解答:”为什么CAN能取代RS485”。现场总线是90年代初国际上发展形成的,目前广泛应用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。图1点对点连接方式采用点对点通讯时,连线多,线路复杂,两两连线需要两两连线,需要n(n-1)/2根线。图2总线连接方式信息在一条公共通道上传输,信息接收者从通道上接收所有信息,并根据规则过滤发送给自己的信息。连线少,结构清晰,仅需≤n+1根线。目前工业现场主流的总线方式包括...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CAN RS-485 RS485 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-15 19:49:00
  • 求推荐一款带CAN接口的小型单片机
  • 本公司有个项目下月立项,外设可能需要不断的更新,考虑到主机体积和主机接口数量有限,觉得自主设计的外设统一使用CAN总线,由于外设功能都比较单一,没必要用太强大的单片机,所以想问问大家有没有用过带CAN接口的低档单片机,最好是主流品牌的,20-28PIN,功耗无太大要求,当然能做到低功耗最好,如果有PIC的更好,因为公司首选PIC单片机
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 CAN 发帖人:Barbarian 发帖时间:2017-09-30 17:39:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: